키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

채광 분리 프로세스의 개선

정밀 계측 기기를 통해 부유선광(flotation)이나 농축(thickening) 같은 프로세스의 결과를 극대화

Improve mining processes like froth flotation and thickening

광석 품위(品位)의 저하는 채광 운영에서 직면하는 중대한 과제 중 하나입니다. 물론 농축(thickening)이나 부유선광(flotation) 같이 원자재를 최대한 활용하는 다양한 처리 기법이 존재하지만 당연하게도 에너지, 화학물질, 그리고 물이 소비됩니다. 특히 시장과 가격이 변동하는 시기에 생산성과 비용 간의 균형에 도달하려면 추출 프로세스를 최적의 수준에서 실행해야 합니다.

핵심 정보

35%

productivity loss in mining

That is the result of a study done by the international consulting group McKinsey. They state that mines worldwide lost roughly one third of their productivity in the years 2004-2014.

Heap leaching in a mine ©Endress+Hauser
인사이트

침출

침출은 산성 용액을 사용하는 추출 방식으로, 파쇄광에 산성 용액을 분사하여 원하는 금속이 함유된 귀액을 생성합니다. 사용되는 산은 침출할 광석 유형에 따라 달라집니다.

분야별 전문성

산성 용액의 농도와 관주 유량은 수율과 산 소비량에 큰 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 엔드레스하우저는 이러한 산의 성질에 견디고 데이터의 신뢰성을 높이는 계기를 제공합니다.

  • 엔드레스하우저의 디지털 분석 센서에는 비접촉식 디지털 데이터 전송 기능이 있으며, 사전 교정된 센서를 사용한 간단한 센서 교체로 프로세스 가동 중지를 최소화하고 정기적인 재생으로 센서 수명을 늘릴 수 있습니다.
  • 엔드레스하우저의 전자식 유량계는 컴팩트 버전과 리모트 버전이 있습니다.
Froth flotation ©Endress+Hauser
인사이트

부유선광 최적화

부유선광은 500미크론 또는 35메시보다 미세한 광물 입자를 회수하기 위해 금이나 구리 같은 다양한 채광 프로세스에서 이용됩니다. 이 프로세스의 효율성을 위해 가장 중요한 파라미터로는 원료의 유량 및 밀도 측정, 포말 높이, 포말 및 액체 슬러리 인터페이스의 정밀 측정, 액체 pH 및 Eh, 화학적 시약의 주입 및 품질, 교반에 사용 시 포말 품질 및 공기 흐름 등이 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 이러한 작업을 위한 계기를 제공할 뿐만 아니라 프로세스에서 최적의 계기를 사용할 수 있도록 보장하는 다양한 측정 기술을 보유하고 있습니다.

  • 원료 측정에는 통합 고체 함량 계산 기능이 있는 전자식 유량계의 사용을 권장합니다.
  • 포말 높이와 포말/슬러리 인터페이스의 측정을 위한 이상적인 솔루션은 2개의 초음파 센서를 사용하는 것입니다. 첫 번째 센서는 포말까지의 거리를 측정하고, 두 번째 센서는 로드와 원뿔형 플로트에 연결된 타겟 플레이트까지의 거리를 측정합니다.
  • 엔드레스하우저의 pHEh용 디지털 분석 센서는 혹독한 환경 조건에서도 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다.
  • 건조 고체 함량과 공급 속도 그리고 포말 높이를 잔데이트, 기포제 및 pH 조정 화학물질 주입 제어 루프의 피드포워드 신호로 사용할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 코리올리스 유량계는 이러한 파라미터를 분석하여 정확한 주입을 지원합니다.
  • 공기는 부유선광에서 교반에 사용됩니다. 공기 유량을 측정하여 압축 공기 생성 비용을 최적화할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 볼텍스 유량계는 플랜트 진동이나 공기 해머에 영향을 받지 않으며, 뛰어난 정확성과 넓은 측정 범위를 제공합니다.
Thickener © Endress+Hauser
인사이트

농축기

농축은 중력 침강에 기반한 광물 농축 프로세스입니다. 고체는 탱크 바닥에 침전되는데 응집제를 첨가하면 이 프로세스가 가속화됩니다.

분야별 전문성

중요한 지표로는 층 레벨, 층 매스, 총 슬러리 부피의 계산을 위한 하향류 밀도 및 유량 그리고 최종 품질 보증을 위한 상향류 투명도가 있습니다. 오퍼레이터는 이 파라미터들의 측정을 통해 탱크 오버플로우 위험을 최소화하여 전체 프로세스의 효율성과 안전성을 높일 수 있습니다.

  • 층 레벨의 측정은 이 프로세스에서 가장 중요한 파라미터 중 하나입니다. 층 레벨은 수중 음파 탐지 기술을 사용해 정확하게 측정할 수 있습니다. 유량계로 측정하여 층 레벨에 따라 응집제의 주입을 최적화할 수 있습니다.
  • 농축기의 층 매스는 내마모성 압력 계기를 사용해 측정합니다.
  • 하향류에서 밀도를 측정할 경우 방사선 밀도 측정 계기나 고체 함량 계산 기능이 내장된 전자식 유량계 센서의 사용을 권장합니다.
  • 탁도 센서를 사용하면 상향류 투명도와 전반적인 농축 품질을 제어할 수 있습니다.

장점

낮은 생산성, 높은 OPEX, 고비용 유지보수 등 추출 프로세스에서 직면하는 과제가 무엇이든, 풍부한 전문 지식을 갖춘 엔드레스하우저의 컨설턴트들은 프로세스를 어떻게 개선해야 하는지 정확하게 파악하고 있습니다. 엔드레스하우저 컨설턴트들은 지난 60여년간 산업별로 최적화된 계측 기기 포트폴리오를 통해 고객과 함께 탁월한 성과를 이룩해 왔습니다.

핵심 정보

50%

사용된 화학물질의 감소

핵심 정보

90%

유지보수에 사용한 시간의 감소

핵심 정보

1,000만 대

전세계에 설치된 계기 수

전문가 인터뷰

"가장 큰 문제는 고객이 센서에서 수집 할 수있는 데이터의 잠재력을 최대한 활용하지 않는다는 것입니다. 데이터의 97 %가 활용되지 못하는 현실입니다."

Jenish Gheewala, 인더스트리 매니저
핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

부유선광과 농축은 현대의 채광 분리 프로세스에서 필수적인 단계이지만, 상호 연결된 다양한 변수 때문에 최적의 분리 프로세스를 구현하는 과정은 매우 복잡합니다. 부유선광과 농축 단계 모두에서 화학물질을 사용하는데, 이는 주요한 비용 발생 요인 중 하나입니다. 또한 많은 양의 물을 소비하는데, 일부 채광 지역에서는 물이 매우 부족한 자원이기 때문에 먼저 플랜트에서 해수 담수화 등의 프로세스를 통해 물을 생산해야만 합니다.

  • 침출
  • 부유선광
  • 농축

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요