플랜트 가용성, 안전 및 효율성은 석유 및 가스 산업에서 오랫동안 중요한 요소였습니다. 탄소 배출을 줄이고 탈탄소화 목표를 달성하려는 과제는 업계에 또 다른 차원을 추가했습니다. 에너지 전환과 디지털 혁신이 업계를 재편하고 있습니다. 광범위한 장비, 서비스 및 솔루션과 깊이 있는 업계 전문 지식을 결합하여 프로세스 개선을 통해 운영 신뢰성과 순 제로 목표를 달성할 수 있습니다.
Learn how Endress+Hauser instrumentation leverages the biogas to biomethane upgrading in a sustainable, efficient and safe manner and contributes to renewable power generation.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
당사의 광범위한 포트폴리오는 글로벌 에너지 전환과 디지털 전환에 맞춰져 있습니다. 모든 데이터는 검증되고, 소유권 이전이 증명되며, 안전합니다. 정확하고 신뢰할 수 있는 수량, 품질 및 성분 측정을 제공하는 독보적인 기업입니다. 당사는 탈탄소화, 기후 목표 및 지속 가능성 이니셔티브에 전념하고 있습니다.
CCUS 기술은 탄소 배출을 줄이고 순 배출량 제로 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 합니다. 엔드레스하우저가 신뢰할 수 있는 프로세스 측정 장비로 석유 및 가스 산업의 CCUS 프로젝트를 지원하는 방법을 알아보세요.
아티클
플랜트 안전 및 운영 효율성 보장
저희의 솔루션은 자산 수명 주기 관리를 간소화하고 안전 표준을 준수하여 위험을 최소화합니다. 고객의 요구에 맞는 다양한 기술을 제공하여 국제 표준 및 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다. 컨설팅 계약을 통해 전문 지식을 공유하고 사이버 보안을 우선시하며 최신 기술 및 표준을 구현합니다.
안전한 게이징 및 측정 솔루션을 선택하여 화재, 폭발, 유해물질 배출 등으로부터 사람, 환경 및 자산을 보호하십시오.
아티클
최적의 성능 및 가용성 보장
진단 데이터와 실시간 정보를 제공하여 예측 유지보수 및 프로세스 인사이트를 제공합니다. 엔드레스하우저는 개방형 프로토콜을 제공하며 센서에서 회의실까지 디지털 방식으로 원활하게 연결할 수 있습니다. 극한의 조건에서 테스트를 거친 엔드레스하우저의 디바이스는 글로벌 레퍼런스를 통해 현장에서 그 성능이 입증되었습니다. 국제 표준에 따라 추적 가능한 탁월한 교정 기능을 제공합니다.