키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

정유 및 가스 산업의 예측적 유지보수 구현

현장 계기 데이터를 통한 가용성 향상 및 유지보수 비용 절감

Empower the field by unlocking device data to deliver the outcomes you care about

정유 및 가스 산업은 문제가 발생하면 KPI가 악화되고 유지보수 비용이 발생하는 혹독한 환경에서 운영됩니다. 플랜트 관리자와 엔지니어들은 시스템 복잡성의 증가, 운영 비용 절감, 신뢰성(가동 시간) 향상, 프로세스 효율성 개선 등 끊임없는 압박에 직면해 있습니다. 계획되지 않은 유지보수를 방지하고 가동 중지를 최소화하려면 프로세스 장비의 상태를 더욱 명확하게 알고 있어야 합니다. 엔드레스하우저의 지능형 계기는 진단 기능을 제공하고 성능을 검증하며 계기 및 프로세스 데이터를 모니터링하여 플랜트 가용성을 향상시킵니다. 계기 데이터를 엔드레스하우저의 IIoT 생태계에 연결하면 유지보수 효율성을 더욱 높이고 효과적인 예방 및 예측 유지보수 전략을 실행하고 수명 주기 전체에 걸쳐 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

핵심 정보

1,500 억 달러

2016-25년, 예측적 유지보수 또는 디지털 관련 기술의 잠재적 산업 가치 (Source: Digital Transformation Initiative: Oil and Gas Industry White Paper, World Economic Forum, January 2017, p.13)

Field devices continuously check themselves to give a health check of your instruments & processes ©Endress+Hauser
인사이트

영구적인 계기 및 프로세스 진단

계획되지 않은 유지보수와 가동 중지를 방지하려면 계기와 주요 프로세스 파라미터가 사양에 따라 작동하는지 확인해야 합니다. 또한 계기에서 문제가 발생하면 무엇을 해야 하는지 알려주는 즉각적이고 명확한 지침이 필요합니다.

분야별 전문성

하트비트 기술(Heartbeat Technology)은 현장 계기가 계속해서 자가 모니터링을 수행하여 계기와 프로세스의 상태를 확인함으로써 주요 파라미터가 사양 내에서 작동하도록 보장하는 자가 진단 기능을 지원합니다. 연속적인 진단을 통해 센서에서 출력 신호에 이르는 모든 것을 점검함으로써 측정 신뢰성을 보장할 수 있습니다.

  • 높은 계기 신뢰성과 안전한 플랜트 운영 보장
  • 명확한 오류 메시지와 해결 지침을 제공해 경제적이고 간편한 상태 기반 유지보수 지원
  • 최대 98%에 이르는 진단 범위
Verifiy device functionality anytime, anywhere without process interruption ©Endress+Hauser
인사이트

프로세스 중단 없이 계기 검증

계기의 성능을 평가하는 정기 검증은 외부 또는 내부의 규정 준수 요건(예: 규정, 법규, 계약, 품질 또는 안전 관련)을 충족하는 데 필요합니다. 프로세스에서 계기를 제거하지 않고 프로세스 중단을 최소화하면서 계기가 정상적으로 작동하는지 확인해야 합니다.

분야별 전문성

하트비트 기술을 이용하면 프로세스 중단 없이 측정 포인트에서 바로 계기가 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 간단한 절차를 통해 규제 기관, 법률 및 표준에서 요구하는 검증 프로토콜과 함께 명확한 결과가 포함된 테스트 보고서를 생성할 수 있습니다.

  • 언제 어디서나 확인할 수 있어 현장에서 작업하는 데 필요한 노력과 시간 감소
  • 보증 검사 비용 감소 및 테스트 주기 연장
  • SIL 보증 검사 마법사가 포함된 하트비트 기술 적용 계기
Heartbeat Technology corrosion detection, flowmeter tubes ©Endress+Hauser
인사이트

트렌드 분석과 예측 유지보수를 위한 실시간 데이터

지속적으로 사용되는 계기는 측정 성능을 저하시키고 계획되지 않은 가동 중지를 일으키는 프로세스 영향으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 그러나 계기와 프로세스의 정확한 상태와 언제 어떤 유지보수 또는 프로세스 작업이 필요한지 알기는 어렵습니다.

분야별 전문성

하트비트 기술의 모니터링 기능은 상세한 계기 및 프로세스 데이터를 제공해 상태 기반 유지보수를 용이하게 합니다. 예를 들어, 레이다 기반 레벨 계기와 유량계 튜브에 쌓인 축적물의 정도를 파악해 세척 주기를 최적화할 수 있습니다. 또한 유량계의 부식과 마모를 안정적으로 검출할 수 있습니다. 이렇게 계기와 프로세스의 상태를 파악하면 트렌드 분석과 예측 유지보수가 가능해집니다.

  • 장비와 자산이 서비스가 필요한지 또는 고장 가능성이 높은지 파악
  • 실제 필요성/예방 유지보수에 따라 서비스를 계획해 계획되지 않은 가동 중지를 최소화
  • 계기 및 프로세스 데이터로부터 트렌드를 인식해 예측 유지보수 지원
Netilion ecosystem and portfolio of apps give more insight to vastly improve maintenance outcomes ©Endress+Hauser
인사이트

디지털 서비스를 통한 정보 및 가치 향상

현장 계기는 엄청난 양의 데이터를 수집하지만, 수집된 데이터의 대부분은 사용되지 않습니다. 유지보수 관리 수준을 한 단계 끌어올리려면 이처럼 풍부한 데이터를 분석하고 실행 가능한 지식으로 전환해야 합니다.

분야별 전문성

이를 위해 엔드레스하우저는 IIoT 생태계 네틸리온을 개발했습니다. W@M 같은 수명 주기 관리 시스템에 대한 15년 이상의 경험을 바탕으로 구축된 이 플랫폼과 지능형 앱 포트폴리오는 현장 계기의 잠재력을 극대화하여 유지보수 효율성을 크게 높이는 데 필요한 정보와 데이터를 제공합니다.

  • 연결된 데이터와 분석을 이용해 사용자에게 필요한 결과 제공
  • 타사 계기도 연결하여 이용 가능
  • 방대한 하트비트 데이터를 통해 IIoT 정보 및 가치 극대화
Asset maintenance made easy with Netilion Health. Identify the error & how to solve it ©Endress+Hauser
인사이트

Netilion Health: 언제 어디서나 상시 제어 지원

플랜트의 주요 구성요소에 예기치 않은 이벤트가 발생하면 신속하게 대처하는 것이 중요합니다. 기존의 제어 및 자산 상태 관리 시스템도 자산 상태에 대한 실시간 정보를 제공할 수 있습니다. 그러나 현장에 자주 있어야 하며 무언가를 보고할 때 문제 해결에 관한 명확한 지침이 누락될 수 있습니다.

분야별 전문성

Netilion Heath 서비스 및 앱은 사용자가 신속한 조치를 취할 수 있도록 필요한 정보와 노하우를 즉시 제공합니다. Netilion Heath는 오류를 파악하고 계기 제조사의 정보에 액세스하여 문제 해결에 관한 명확한 지침을 제공합니다. 또한 Netilion Heath 앱이 필요한 문서를 스마트폰이나 태블릿으로 전송하기 때문에 문서를 찾으러 사무실로 급하게 되돌아올 필요가 없습니다.

  • 손쉬운 자산 유지보수 - 정확한 정보를 상시 제공
  • 주요 계기의 상태 기록을 추적해 더욱 심층적인 정보 제공
Schedule repair or replacement tasks exactly when needed ©Endress+Hauser
인사이트

네틸리온을 통한 예측

예정되지 않은 불필요한 가동 중지를 최소화하고 계기에서 유지보수를 수행하는 최적의 기간을 파악하는 것은 매우 중요합니다. 이를 위해서는 필요할 때 장비 상태에 관한 정확한 정보를 확인할 수 있어야 합니다.

분야별 전문성

곧 출시될 예측적 유지보수 앱을 사용하면 계기 상태를 기반으로 구체적인 예측이 가능합니다. 이 앱은 모니터링 데이터의 연속적인 기록과 분석을 바탕으로 계기에서 유지보수를 수행하는 최적의 기간을 계산해 예정되지 않은 가동 중지를 최소화하고 유지보수 비용을 줄이고 시스템 가용성을 향상시킵니다. 또한 이 서비스는 타사 계기도 지원합니다.

장점

다양한 엔드레스하우저 계기에 통합되어 있는 하트비트 기술은 필요할 때 시스템을 올바르게 정비하고 유지보수할 수 있도록 다양한 상태, 진단 및 모니터링 데이터를 제공합니다. 엔드레스하우저의 디지털 서비스와 함께 이전에는 이용되지 않던 현장 계기 및 프로세스 데이터를 분석하여 예방 및 예측 유지보수에 필요한 정보를 제공함으로써 유지보수 효율성을 높이고 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

핵심 정보

>65년

수십 년 간의 디지털 기술 R&D를 통해 프로세스 기술 경험을 쌓은 기간

핵심 정보

>90%

디지털 통신을 지원하는 엔드레스하우저 제품 포트폴리오 비율

핵심 정보

>15

W@M 수명 주기 관리 경험을 쌓은 기간

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

엔드레스하우저의 지능형 계기는 플랜트 가용성을 높이기 위한 진단을 제공하고, 성능 확인이 가능하며 계기 및 프로세스 데이터를 모니터링합니다. IIoT 에코 시스템과 페어링하면 유지 관리 효율성이 더욱 향상되어 예방 및 예측 유지 관리 전략을 구현하고 전체 수명주기 동안 프로세스를 최적화 할 수 있습니다.

  • 프로세스 중단 없는 연속적인 프로세스 및 계기 진단검증
  • 모니터링을 통한 예방 유지보수 계획 수립 및 트렌드 분석을 통한 상태 기반 예측 유지보수 구현
  • 현장 계기의 잠재력을 극대화하는 네틸리온 IIoT 생태계를 통해 유지보수 효율성을 높이고 365일 24시간 필요한 곳에 자동으로 유용한 정보 제공
  • 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통한 IIoT 정보 및 가치 극대화

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요