광업은 환경, 사회, 거버넌스 및 안전 목표를 훼손하지 않고 효율성 향상을 요구하는 동시에 에너지 전환을 위한 필수 광물에 대한 수요를 충족하는 것이 중요합니다. 모니터링, 분석, 자동화를 포괄하는 제품 포트폴리오와 산업 전반에 걸친 애플리케이션 전문 지식을 통해 천연 자원의 처리, 저장 및 유통을 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다. 혁신과 지속가능성을 위한 신뢰할 수 있는 파트너 엔드레스하우저와 함께하세요.
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Hug Oberflächentechnik AG relies on the portable Teqwave T from Endress+Hauser for the concentration measurement of their passivation and degreasing solutions
저희의 계측기는 배출량 모니터링을 위한 정확하고 사용자 친화적인 데이터를 제공하여 ESG 보고의 투명성을 높이고 탄소중립 목표를 향한 여정을 지원합니다. 클라우드 기술을 활용하여 수질 모니터링, 배출량 보고 및 규정 준수의 추적성과 가시성을 개선하는 강력한 물 관리 솔루션을 제공합니다. 고급 분석 분광법을 통해 부산물에 대한 새로운 처리 기회를 파악하여 폐기물을 줄이고 순환 경제를 실현합니다.
The steel industry causes a large part of global CO₂ emissions. What is Green Steel, how is it produced and is it the future of steelmaking? Find out here!
아티클
작업자와 커뮤니티의 안전 개선
인증받은 기능 안전 전문가들이 신뢰할 수 있는 파트너십의 핵심인 믿을 수 있는 지침을 제공합니다. SIL 지원 장치는 IEC 표준에 따라 개발되었으며, TÜV와 같은 대부분의 표준 기관의 인증을 받았습니다. 엔드레스하우저의 제품은 현장 기기 검증을 단순화하고 안전 표준 보고를 간소화하는 하트비트 기술을 이용한 센서 자가 진단을 통해 신뢰할 수 있는 안전 데이터를 제공합니다.
SIL 호환 및 디지털 계기를 사용하여 성능을 보장하는 한편 보다 안정적인 채굴 프로세스를 보장합니다.
아티클
다중 산업 혁신을 통한 효율성 향상
우리는 광범위한 산업 전반에 걸친 전문 지식을 바탕으로 효율적인 솔루션을 찾기 위해 광범위한 계측 포트폴리오를 통해 적시에 올바른 데이터를 제공합니다. 에너지 전환을 통해 새로운 시장을 활성화하고 적응하면서, 우리는 새로운 에너지 광물과 금속에 대한 품질과 순도에 대한 향상된 요구 사항을 측정하는 데 탁월합니다. 당사의 스마트 센서는 무선 연결, 자가 진단 및 개방형 API를 제공하여 기존 플랜트 인터페이스와 원활하게 통합할 수 있습니다.