키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

안전하고 신뢰할 수 있는 제강 프로세스

전용 측정 및 소프트웨어 솔루션을 통한 제강 프로세스의 안전성 향상

Steel plant at night

제강 프로세스는 고온, 용융 금속, 과부하 등으로 인해 인간과 기계 모두에게 엄청난 스트레스를 주기 때문에 안전성과 가용성이 철강 플랜트 관리자의 최우선 과제 중 하나인 것은 당연한 일입니다. 치명적인 사고가 일어나지 않도록 예방해야 할 뿐만 아니라 극도로 경쟁이 치열한 환경에서 생산이 중단되지 않도록 해야 하는데, 이를 위해서는 신뢰할 수 있는 데이터와 스마트한 제어 솔루션을 제공하는 측정 장비가 필요합니다.

핵심 정보

1.63 mil.

tonnes of crude steel

were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.

Steel production ©Endress+Hauser
인사이트

주요 냉각수 회로의 안전한 모니터링

물 회로의 오작동은 인력과 장비 양측에 매우 위험할 수 있습니다. 이는 특히 전기 아크로의 컨버터와 벽 및 루프 패널에서 다양한 산소창의 초고온을 제어하기 위해 냉각수 회로를 사용하는 철강 플랜트에서 중요합니다. 또한 수질을 정기적으로 모니터링해 조류나 레지오넬라균 같은 전염성 박테리아의 성장을 방지해야 합니다.

분야별 전문성

이러한 프로세스를 모니터링하는 센서는 철강 플랜트의 혹독한 조건을 견디도록 설계됩니다.

  • 엔드레스하우저의 누출 감지 솔루션은 적합한 전자식 또는 초음파식 유량계를 사용해 회로의 유입구 및 배출구 유량을 측정합니다. 유입구 및 배출구 온도는 유량계 근처에 설치된 센서가 측정합니다.
  • 냉각 회로의 수질은 pH, 규산염 축적물 산소 등의 파라미터를 모니터링하여 제어합니다. 디지털 센서와 트랜스미터를 포함한 엔드레스하우저의 수질 분석 포트폴리오는 측정 신뢰성을 극대화합니다.
Acid tanks ©Endress+Hauser
인사이트

산도 측정 및 오버필 방지

피클링은 고급 금속판 제조 공정 중 하나입니다. 이 공정에서는 다양한 종류의 산을 사용해 불순물을 제거하는데, 산을 취급할 때 환경 문제와 안전 문제가 발생합니다. 무엇보다도 산 저장 탱크를 면밀히 모니터링해 오버필을 방지해야 합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 유해 유체에 강하고 결과의 신뢰성을 높이도록 설계된 레이다 레벨 계기를 제공합니다.

  • 비접촉식 레벨 측정의 신뢰성 향상
  • 엔드레스하우저의 오버필 방지 시스템은 API2350 및 WHG를 준수하고 IEC 61511에 따라 최대 SIL3의 형식 인증을 받았습니다.
Safety Integrated Levels (SIL) ©Endress+Hauser
인사이트

SIL 인증 계기

프로세스 제어 성능은 사용 중인 계기에 따라 결정됩니다. 오퍼레이터는 IEC 61511 같은 산업 표준에 따라 센서를 평가할 수 있습니다. 이 표준은 시스템의 안전 무결성에 대한 벤치마크인 안전 무결성 기준(Safety Integrity Level, SIL)에 대해 설명합니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 안전 설계 기준에 따라 생산되는 광범위한 IEC 61508 인증 계기 포트폴리오를 제공합니다. 엔드레스하우저는 하드웨어 및 소프트웨어 개발을 위한 표준화된 방침을 마련하여 시스템 장애를 방지하고 오류를 제어합니다. 엔드레스하우저의 SIL 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.

Netilion online monitoring ©Endress+Hauser
인사이트

온라인 측정 포인트 모니터링

직원들의 안전을 개선하는 기본 방법 중 하나는 직원들이 방폭 지역에서 보내는 시간을 줄이는 것입니다.

분야별 전문성

새로운 온라인 및 디지털 측정 기술을 사용하면 프로세스를 원격으로 제어할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 다양한 디지털 서비스를 개발해 효율적인 운영을 지원합니다.

  • 편리한 모니터링과 구성을 위한 Netilion 디지털 서비스 와 산업용 태블릿에 대해 자세히 알아보십시오.

장점

안전성과 플랜트 가용성을 보장하려면 신뢰할 수 있고 단기적인 이익보다는 지속 가능한 관계의 구축을 중요시하는 파트너가 필요합니다. 엔드레스하우저는 60여년 동안 100여 개 국가에서 철강 기업들의 든든한 파트너로서 지속 가능한 관계를 구축해 왔으며, 엔드레스하우저의 모든 계측 기기와 솔루션은 각 산업별 요구 사항을 충족하도록 설계되어 전세계적으로 애용되고 있습니다.

핵심 정보

200,000+

전세계에서 안전이 중요시되는 제강 프로세스에 설치된 온도 센서 수

핵심 정보

55,000

65건의 디지털 최적화 프로젝트에 통합된 스마트 센서 수

핵심 정보

260만

2007년 이후 철강 및 기초자재 산업에 납품된 현장 계측 기기 수

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

엔드레스하우저의 프로세스 전문가는 60여년에 걸친 경험을 기반으로 엔드레스하우저의 완전한 포트폴리오에서 산업별로 최적화된 계측 기기, 서비스 및 솔루션 패키지를 선택하고, EN 13849에 따라 기능 안전 표준 IEC/EN 61508(안전 무결성 기준(SIL)으로 알려진 프로세스 위험 범주화)과 IEC/EN 61511(안전 계장 시스템(SIS)으로 알려진 계측 기기를 사용한 프로세스 안전)을 준수하도록 모든 단계에서 고객을 지원하고 있습니다.

  • 주요 냉각수 회로의 안전한 모니터링
  • 산도 측정 및 오버필 방지
  • SIL 인증 계기
  • 측정 개소에 대한 온라인 모니터링

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요