키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

비용 효율적인 제강 프로세스

스마트 계측 기기 및 프로세스 솔루션을 통한 제강 비용 최적화

Steel plant with blast furnace

철강 시장의 경쟁이 치열해지면서 비용 효율성은 플랜트 오퍼레이터들의 최우선 과제 중 하나가 되고 있습니다. 에너지 비용이 전체 비용의 최대 40%를 차지하기 때문에 에너지 소비는 비용 최적화를 위해 엄청난 잠재력을 지니고 있습니다. 예를 들어, 유틸리티 또는 'W.A.G.E.S.'(물, 공기, 가스, 전기, 증기)를 생각해 보십시오. 미국에서는 제강 산업의 유틸리티 비용이 플랜트 수익의 3% 이상을 차지하고, 유럽에서는 수익의 6% 이상입니다.

핵심 정보

Up to 40%

of the overall steel production costs are spent on energy according to the World Steel Association.

Gas pipes in a steel plant ©ArceloMittal Zenica
인사이트

W.A.G.E.S. 관리

W.A.G.E.S.(물, 공기, 가스, 전기, 증기)는 모두 철강 생산에서 중요한 역할을 수행합니다. 물에서 생성되는 증기는 에너지원으로 사용됩니다. 생산과 소비를 면밀히 모니터링함으로써 W.A.G.E.S.의 사용을 최적화할 수 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 유량, 압력, 레벨, 온도 등의 파라미터를 위한 다양한 측정 기술로 이루어진 완전한 포트폴리오와 W.A.G.E.S. 효율성을 높이는 통합 솔루션을 제공합니다. 엔드레스하우저는 2년 안에 투자 수익을 달성할 수 있다는 사실을 입증했습니다.

  • 엔드레스하우저의 유량 및 에너지 매니저는 유량, 압력, 온도 및 밀도로부터 천연 가스 및 공업용 가스, 유체 및 증기의 표준 체적 유량, 질량 유량 및 에너지 유량을 계산합니다.
  • 압력은 증기 발생에서 중요한 역할을 수행합니다. 엔드레스하우저의 센서는 SIL2/3 안전 시스템에서 사용하도록 IEC 61508에 따라 설계되었습니다.
  • 보일러의 레벨을 측정하면 일관된 증기 발생을 보장할 수 있습니다.
  • 엔드레스하우저의 모듈식 온도 센서는 Bluetooth® 기술을 비롯한 모든 일반적인 통신 프로토콜을 지원합니다.
Blast furnace ©Endress+Hauser
인사이트

용광로의 레벨 측정

코크스, 철광석, 석회석 및 첨가제의 프로필이 중요합니다. 장입을 위해 로테이션 슈트를 사용할 때 축대칭 벌크 제품 프로세스를 모니터링하고 로테이션 슈트의 위치를 제어해야 합니다.

분야별 전문성

적층을 제어하기 위해 최대 5개의 레벨 계기를 사용해 표면의 프로파일을 분석합니다.

Annealing furnace ©Endress+Hauser
인사이트

소둔로 가스 제어

강판과 코일은 연속 소둔로에서 경화 및 뜨임 처리됩니다. 제품 품질을 보장하고 에너지 소비를 최적화하려면 이 프로세스를 모니터링해야 합니다.

분야별 전문성

버너 헤드 작동의 제어를 위한 첫 번째 파라미터는 당연히 온도입니다. 이상적인 연소를 위한 또 다른 주요 요소는 압축 공기와 혼합 가스의 적절한 공급입니다. 따라서 압력도 모니터링해야 합니다.

  • 온도 센서는 프로세스 온도가 극도로 높은 측정 포인트를 위해 설계되었습니다.
  • 엔드레스하우저의 압력 센서는 파손 감지 기능이 내장된 내진공성 세라믹 멤브레인 덕분에 시스템 안정성이 우수합니다.
Electric arc furnace © 123rf/Strandperle
인사이트

전기 아크로 최적화

전기 아크로(EAF)는 전기 에너지를 사용해 주요 원료물질, 고체 스크랩 및/또는 직접 환원철(DRI)을 용해하는 전기로 제강법의 핵심입니다.

분야별 전문성

유량, 압력 및 온도 센서는 프로세스 신뢰성의 최적화를 위해 중요한 역할을 수행합니다. 혹독한 고온 환경에서 안정적으로 작업을 수행할 뿐만 아니라 압축 공기의 누출 감지와 아르곤, 질소, 천연 가스, 산소, 물 등의 제어 및 분석을 지원합니다. 내구성과 신뢰성이 뛰어난 현장 계기는 용광로의 에너지 투입 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

Cold rolling mill ©Endress+Hauser
인사이트

냉간 압연 밀의 산 밀도 측정

농염산은 냉간 압연 밀에서 강판의 밀 스케일을 제거하는 데 사용됩니다. 산이 끊임없이 재사용되기 때문에 강판의 염화철과 침전물에 의해 오염되고, 그 결과 산이 과도하게 농축되거나 결정화될 수 있습니다.

분야별 전문성

산의 전도도를 측정하여 농도를 확인하고 필요한 경우 헹굼수를 첨가할 수 있습니다. 또한 인라인에 계기를 설치하면 시간과 비용을 절약할 수 있고, 유해한 독성 유체를 실험실로 가져올 필요가 없기 때문에 건강 위험이 감소합니다.

  • 전도도 센서는 견고한 재질(PFA, PEEK)을 사용해 내화학성과 내구성이 우수합니다.

장점

엔드레스하우저는 완전한 프로세스 계측 기기 제품군과 전용 자동화 솔루션뿐만 아니라 철강 플랜트의 전체 수명 주기를 지원하는 종합적인 서비스를 제공합니다. 엔드레스하우저는 60여년에 걸친 경험을 바탕으로 에너지 소비를 줄이고 비용을 절약할 수 있도록 스마트 측정 센서를 조합하는 최상의 방법을 제시합니다.

핵심 정보

33%

엔드레스하우저 스마트 계측 기기와 솔루션을 사용해 절약할 수 있는 압축 공기 비용

핵심 정보

1-2 년

엔드레스하우저 증기 모니터링 솔루션의 에너지 비용 감소 효과로 인해 짧아진 투자비 회수 기간

핵심 정보

55,000 개

65건의 디지털 최적화 프로젝트에 통합된 스마트 센서 수

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

용광로, 컨버터 또는 전기 아크로의 성능을 개선하려면 다양한 파라미터를 면밀히 모니터링해야 합니다. 신뢰할 수 있고 정확한 측정을 통해 프로세스 제어를 향상시키고 에너지 사용을 최적화할 수 있습니다. 또한 아르곤, 압축 공기 또는 증기의 사용을 최적화하는 것도 중요합니다. 이러한 점이 프로세스의 결과에 직접적인 영향을 주기 때문에 에너지 사용량에도 영향을 미칩니다.

  • 'W.A.G.E.S.'(물, 공기, 가스, 전기, 증기) 관리
  • 용광로의 레벨 측정
  • 소둔로 가스 제어
  • 전기 아크로 최적화
  • 냉간 압연 밀의 산 밀도 측정

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요