키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
다운로드하려면 양식을 제출하세요.
Quality control laboratory scientist at Sanofi-Aventis factory in Life Science industry © Endress+Hauser France
소개

바이오 의약품 개발의 새로운 시대를 열다

생명과학 분야에서 신약과 치료법이 발견되고 광범위한 연구를 통해 개발되는 다양한 단계의 약물 개발이 이루어지는 곳은 바로 실험실입니다. 연구실은 유망한 약물이 공정 개발과 파일럿 규모를 거쳐 임상에 이어 상업적 제조 단계로 넘어갈 때 품질 관리 모니터링의 토대를 마련합니다. 실험실 규모의 연구 단계에서는 상당한 양의 분석 개발이 이루어집니다. 유망한 신약이 개발이 진행되어 효능이 입증되면 바이오 의약품 제조에서 중요한 단계인 공정 최적화가 시작됩니다. 그러나 제품 수명 주기의 이 초기 단계는 매우 까다롭고 비용 집약적입니다. 따라서 이 초기 단계에서 효율성을 개선하면 향후 수익성을 높일 수 있습니다.

Raman Rxn-10 probe and optic installed in a benchtop bioreactor
프로세스 인사이트

신속한 시장 진입을 위한 실시간 프로세스 인사이트

새로운 미생물 개발의 프로세스, 방법, 파라미터를 정의하고 검증하기 시작하면 가능성은 무궁무진합니다. 하지만 시간이 가장 중요합니다. 생물학적 의약품을 시장에 출시하려면 신속한 조치가 필수적입니다. 올바른 세포주를 선택하고 배양 배지를 최적화하는 것은 생산성, 제품 품질 및 안전성에 큰 영향을 미칩니다. 업스트림과 다운스트림 프로세스 간의 상호 작용을 이해하는 것도 필수적입니다. 처음부터 올바른 제품 개발 과정을 차트로 작성하면 프로세스의 탄력성, 효율성, 비용 효율성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

엔드레스하우저의 라만 시스템Memosens 디지털 센서 기술과 같은 실시간 인라인 프로세스 분석 기술은 진정한 프로세스 이해, 최적화 및 데이터 기반 의사결정의 문을 열어줍니다. 연중무휴 24시간 프로세스 상태를 모니터링하면 상태가 정상 궤도에서 벗어나는 시점을 즉시 파악할 수 있고, 품질 문제나 제품 손실을 방지하기 위해 신속하게 사전 조정을 수행할 수 있습니다. 궁극적으로 이러한 프로세스 인사이트는 원하는 분자의 개발 속도를 획기적으로 높여 시장 진입을 앞당기고 최적의 환자 치료 결과를 얻을 수 있는 기반을 마련합니다.

Thumbnail image of eBrochure for Endress+Hauser's inline measurement bioprocessing portfolio ©Endress+Hauser
eBook

업스트림 및 다운스트림 애플리케이션에 최적화된 광범위한 측정 포트폴리오

엔드레스하우저는 화학 성분부터 pH, DO, OD, 농도, 전도도까지 다양한 측정 프로세스를 제공합니다.

엔드레스하우저는 포괄적인 바이오 프로세싱 포트폴리오를 제공합니다. 이 포트폴리오에는 정확한 프로세스 모니터링과 모든 관련 파라미터의 엄격한 제어를 위한 최첨단 라만 시스템과 Memosens 기술이 포함됩니다. 이러한 세계적 수준의 도구를 활용하면 놀라운 속도로 신제품을 시장에 출시할 수 있습니다. pH 값부터 용존 산소, 전도도 및 화학 성분 측정에 이르기까지 엔드레스하우저의 바이오프로세싱 분석 포트폴리오는 중요한 데이터를 수집하고 귀사의 제품이 구체화되는 동안 공정을 계속 가동할 수 있는 귀중한 인사이트를 제공합니다. 전자책을 다운로드하여 엔드레스하우저의 인라인 측정 시스템이 어떻게 귀사의 신제품 개발 노력을 강화할 수 있는지 알아보세요.

다운로드하려면 양식을 제출하세요.
제품 하이라이트

실시간 화학 성분 측정을 위한 제품 선택

카이저 라만 기술을 기반으로 하는 엔드레스하우저의 라만 분광 시스템은 생명 과학 산업에서 실험실부터 제조에 이르는 업스트림 및 다운스트림 바이오 프로세스의 실시간 화학 성분을 측정하는 데 있어 가장 많이 선택되는 포트폴리오입니다. 키사이트는 벤치탑 유리, 플라스틱, 스테인리스 스틸 등 다양한 생물 반응기 설정에서 원활하게 작동하는 전체 라만 계측기 제품군을 제공합니다. 다음은 재사용 가능 또는 일회용 바이오리액터 설정을 위한 몇 가지 주요 제품입니다.

pH, DO, 전도도 및 농도의 정확한 모니터링을 위한 제품 선택

엔드레스하우저의 액체 분석 기술 포트폴리오(디지털 센서, 트랜스미터, 광도계, 어셈블리 포함)는 pH, 용존 산소, 전도도 등과 같은 중요한 프로세스 파라미터의 측정값을 정확하고 일관되게 제공합니다. 예측 유지보수 기능을 갖춘 하트비트 기술이 적용된 엔드레스하우저의 디지털 분석 제품군은 긴 센서 수명과 실험실에서 파일럿 및 공정에 이르기까지 완벽한 확장성을 제공합니다. 주요 제품 몇 가지를 소개합니다.

Q&A

질문이 있으신가요?

제품 개발 노력을 지원하기 위해 인라인 측정 기술을 평가할 때는 고려해야 할 사항이 많습니다l. 폭넓은 포트폴리오, 재료의 품질, 통합 기능의 유연성, 글로벌 서비스 및 지원과 같은 주요 요소를 고려하는 것이 중요합니다. 다음은 라만 및 액체 분석 디지털 기술이 제품 개발 요구 사항을 지원하는 방법과 관련된 일반적인 질문에 대한 몇 가지 답변입니다.

Infographic showing why companies trust Endress+Hauser as their LSI partner ©Endress+Hauser
생명 과학의 파트너

생명 과학 기업들이 엔드레스하우저를 선택하는 이유는 무엇일까요?

간단히 말해서 엔드레스하우저의 실적이 그 이유를 말해줍니다. 이 인포그래픽을 통해 엔드레스하우저가 전 세계 주요 바이오 제약 분야의 리더들로부터 신뢰를 얻고 있는 이유를 확인해 보십시오.

문의처

생명과학 전문가와 제품 개발 과제를 논의하세요.

제품 개발 속도를 높이기 위한 도움이 필요하십니까? 엔드레스하우저의 생명 과학 프로세스 자동화 전문가가 도와드리겠습니다.

미주

추가 고려 사항