Ethernet-APL: 자주 묻는 질문
자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다!
Ethernet-APL은 제어 레벨 및 필드 레벨을 넘어서는 새로운 기술로, 공정 플랜트의 전체 인프라에 혁신적인 큰 변화를 일으킬 수 있습니다. Ethernet-APL을 고려할 때 많은 사람들이 묻는 질문에 대한 답변을 살펴보겠습니다.
장점
자주 묻는 질문(FAQ) 찾기
답변 보기
더 많은 인사이트 얻기
Ethernet-APL: 질문 1
Ethernet-APL 네트워크를 구축하는 데 어떤 구성 요소가 필요한가요?
PLC/DCS: 일반적인 시스템이 이미 산업용 이더넷 프로토콜을 사용 중입니다. (예. PROFINET)
APL 스위치: 플랜트의 요구 사항 및 네트워크 토폴로지에 따라 APL 필드 스위치, APL 전력 스위치 또는 두 개 모두 필드 연결에 필요할 수 있습니다.
APL 필드 계기: Ethernet-APL 기술이 적용된 센서와 액추에이터가 필요합니다. 여러 기술이 혼합된 네트워크 토폴로지가 본질적 Ethernet-APL을 지원하지 못하는 계기 연결에 도움을 줄 수 있습니다.
케이블: APL 구성품을 서로 연결하기 위해서는 IEC 61158-2에 명시된 필드버스 케이블 A형이 필요합니다. 이 케이블 유형은 APL 규격의 제반 요건을 충족하며 최대 케이블 길이를 지원합니다.
동영상을 시청하시면 보다 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
Ethernet-APL: 질문 2
Ethernet-APL과 산업용 이더넷 프로토콜(예: PROFINET, EtherNet/IP 또는 Modbus TCP)이 어떻게 서로 작동하나요?

공장 자동화를 위해 특별히 설계된 Ethernet-APL은 위험 구역에서도 단일 케이블을 통해 전력 및 데이터를 필드에 전송하는 이더넷용 고급 물리 계층입니다.
프로토콜의 경우, ISO OSI 모델에 따라 상위 계층과 물리 레이어가 서로 독립적으로 작용합니다. 따라서 종류에 상관없이 산업용 이더넷 프로토콜과 표준 이더넷 애플리케이션이 Ethernet-APL을 통해 작동할 수 있습니다.
엔드레스하우저는 PROFINET, EtherNet/IP 및 Modbus TCP에 대해서도 이미 개발을 시작했습니다. PROFINET 및 EtherNet/IP의 경우 보안 및 안전을 위한 계기 프로필, 다중화 메커니즘 및 솔루션이 지정되어 있습니다. Modbus TCP는 간편한 통합이 가능하지만 표준화가 제한적입니다.
Ethernet-APL: 질문 3
Ethernet-APL이 기능적 안전 분야에도 효과가 있나요?
그렇습니다. 상위 계층 소프트웨어 스택이 요구 사항을 처리하기 때문입니다. PROFINET은 “블랙 채널 원리(black-channel principle)”를 사용하고 이미 오랫동안 공장 자동화를 뒷받침해 온 “PROFIsafe”라는 소프트웨어 계층을 갖추고 있습니다.
공식 백서 “고가용성 안전 분야용 Ethernet-APL”에서 상세 내용을 확인하실 수 있습니다.
Ethernet-APL: 질문 4
파라미터를 설정하거나 트러블슈팅 해결을 수행할 때 어떻게 APL 필드 계기에 액세스할 수 있나요?
엔지니어링 시스템: 기본 설정의 경우, NAMUR NE131 코어 파라미터를 제공하는 GSD 계기 드라이버를 사용하면 됩니다.
자산 관리: 이 경우에도 계기 드라이버가 도움이 됩니다. 엔드레스하우저는 APL 계기에 대해 최신 계기 드라이버 기술인 FDI 패키지를 제공할 예정입니다.
네트워크를 통한 P2P: 엔드레스하우저의 모든 APL 계기는 설정, 진단 및 보고서 생성에 완전한 액세스를 제공하는 웹 서버를 갖추고 있습니다. 표준 웹 브라우저와 계기의 IP 주소만 있으면 시작할 수 있습니다.
로컬 방식 P2P: 엔드레스하우저의 모든 APL 계기는 직접 연결이 가능한 로컬 인터페이스를 제공합니다. 계기에 따라 서비스 인터페이스(CDI), 블루투스 또는 로컬 디스플레이를 통해 액세스가 가능합니다.
Ethernet-APL: 질문 5
어떻게 하면 플랜트에서 Ethernet-APL 사용을 시작할 수 있나요?
Ethernet-APL 네트워크에는 특정 구성 요소가 필요하므로 그린필드 프로젝트인지 브라운필드 프로젝트인지 여부에 따라 여러가지 도전 과제에 직면하게 됩니다.
그린필드: 분명 처음부터 APL 토폴로지를 구성하고 이에 적응하는 편이 더 쉽습니다. 하지만 Ethernet-APL이 적용되지 않은 계기 유형이 필요한 경우 더 많은 작업을 수행해야 합니다.
다행히 APL 필드 스위치는 동일한 스위치로 PROFINET APL 및 PROFIBUS PA 계기 두 개 모두를 지원합니다. 그리고 아날로그 HART 계기를 이더넷 기반 원격 I/O를 통해 이더넷 백본에 통합할 수 있습니다.
신규 프로젝트에서는 Ethernet-APL 기술을 사용하여 미래에 대비하세요!
브라운필드: 어떤 것을 갖추고 있습니까? 마샬링 랙을 사용하는 중앙 I/O인가요? 원격 I/O는 PROFIBUS DP에 통합되어 있습니까? FOUNDATION 필드버스인가요? 아니면 다른 것인가요?
어떤 것이든 Ethernet-APL로 전환할 수 있습니다. 다만 비용적으로 가장 효율적인 방법을 찾아야 합니다. 플랜트 현대화, 확장 또는 단계적 교체는 Ethernet-APL로의 마이그레이션에 대해 고려할 수 있는 완벽한 기회입니다.
원격 I/O, 정션 박스 또는 필드 방벽은 APL 필드 스위치로 교체할 수 있습니다. 케이블을 필드버스 A형(트렁크 및 스퍼 토폴로지의 경우) 또는 이더넷/광섬유(스타 토폴로지의 경우)로 교체하세요. 컨트롤러에 통합된 산업용 이더넷 인터페이스를 통해 시간을 대폭 절약할 수 있습니다.
Ethernet-APL를 사용하여 아날로그에서 디지털로 전환하세요!