키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

IIoT를 통한 화학 산업의 성능 향상

현장 계기의 잠재력 극대화를 통한 생산성 향상 및 가동 중지 감소

iiot, applications, analytics, health, diagnostics, asset maintenance

끊임없는 경쟁 압력과 엄격한 안전 및 규정 준수 요건에도 불구하고 화학 산업의 산업용 사물 인터넷(IIoT)은 아직 개발되지 않은 경쟁력의 원천으로 남아 있습니다. 연결된 계기로 구성된 이 IIoT라는 생태계에 대해 올바른 지식과 경험을 보유하고 있으면 생산 프로세스의 효율성을 크게 높일 수 있습니다. 정확한 데이터에서 실행 가능한 정보에 이르기까지 엔드레스하우저의 기술과 전문성은 모든 플랜트에서 이러한 잠재력을 극대화할 수 있습니다.

핵심 정보

47%

자동화 업계 경영진들 중 운영 효율성 및 생산성 향상이 IIoT 채택 시 주요 동인이라고 응답한 사람의 비율 *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics

Take field instrumentation data into new dimensions ©Endress+Hauser
인사이트

현장 계기 데이터를 새로운 차원의 정보로 전환

모든 정보가 교환되는 매체인 연결은 디지털화를 위한 필수 요소입니다. 연결은 성능과 안전성의 향상을 위한 새로운 가능성을 열어주지만, 설비 전체에 걸쳐 구현하기가 복잡할 수 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저는 케이블로 연결된 종단 장치에서 SIM 카드를 사용하는 Wi-Fi 장치에 이르기까지 연결을 위한 다양한 접근법을 제공합니다.

  • 편리하고 설치가 간편한 종단 장치를 통해 현장, 계기 및 엔드레스하우저 클라우드 사이의 간극 해소
  • SIM 카드가 장착된 장치를 사용해 Netilion 클라우드에 직접 연결하여 경계가 없는 새로운 가능성 제공
Digitalize instrumentation with ease using the Scanner app ©Endress+Hauser
인사이트

Scanner 앱을 사용한 편리한 계기 디지털화

플랜트 레벨에서 디지털화 서비스를 완전히 활용하려면 모든 자산의 디지털 트윈을 구현해야 하며, 아직 디지털 세계에 구현되지 않은 설치 계기는 플랜트 오퍼레이터에게 큰 과제일 수 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 Scanner 앱을 사용하면 모든 설치 자산의 디지털 트윈을 즉시 생성하여 전체 Netilion 서비스에 완벽하게 액세스할 수 있습니다.

  • 모든 엔드레스하우저 계기와 대부분의 타사 제품에 표시되어 있는 QR 코드를 사용해 아이폰 또는 안드로이드 장치에 Scanner 앱을 무료로 다운로드 가능
  • RFID 태그를 읽어 사진, 태그, GPS 좌표, 중요 파라미터, 일련 번호 등을 포함한 디지털 트윈 생성
Aggregate data for actionable insights with Netilion Analytics ©Endress+Hauser
인사이트

Netilion Analytics를 통해 실행 가능한 정보를 위한 데이터 통합

유지보수 관리자는 공급업체 수, 플랜트 가동 중지 등을 포함한 다양한 KPI를 모니터링해야 합니다. 복잡한 화학 플랜트 운영에서는 이렇게 다양한 KPI를 모니터링하고 최적화하는 것이 특히 어려운 과제일 수 있습니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 Netilion Analytics는 설치 자산의 디지털 트윈과 결합하여 모든 KPI를 원격에서 실시간으로 편리하고 정확하게 모니터링하여 프로세스 개선에 필요한 정보를 추출할 수 있도록 지원합니다.

  • 다양한 자산, 제조업체, 노후 계기, 대체 계기 등에 대한 완전한 투명성 보장
  • 디지털 트윈의 자동 연속 분석 및 모니터링
  • 간결하고 명확한 설비 분석을 포함한 라이브 보고서 생성
  • Netilion Analytics(네틸리온 애널리틱스) 무료로 테스트 가능
Solve errors rapidly with Netilion Health ©Endress+Hauser
인사이트

Netilion Health를 통한 신속한 오류 해결

예기치 않은 오류가 발생하면 신속한 조치를 취해 가동 중지를 막아야 하지만, 수많은 기술 문서에서 적절한 해결책을 찾느라고 시간을 낭비할 수 있습니다.

분야별 전문성

Netilion Health는 오류를 파악해 알려줄 뿐만 아니라 오류 해결 지침까지도 제공하는 디지털 서비스입니다.

  • Field Xpert SMT70 태블릿을 통해 Netilion Health 액세스
  • 직접적인 현장 방문 없이 원격으로 오류 해결
  • 현장과 방폭 지역(2종 방폭 지역)에서도 안전하게 Netilion Health 활용
  • 무료로 이용 가능한 Netilion Health(네틸리온 헬스)
Data security you can rely on ©Endress+Hauser
인사이트

데이터 보안의 신뢰성 향상

경쟁이 치열한 화학 산업에서 데이터 보안은 IIoT를 이용하는 플랜트 오퍼레이터의 주요 관심사입니다.

분야별 전문성

엔드레스하우저의 IIoT 제품군은 데이터 보안 극대화를 위한 모든 인증을 받았으며, 종단 장치에서 클라우드의 고객 데이터에 이르기까지 최첨단 안전 메커니즘만을 이용합니다.

  • 긴 키 코드를 사용하여 데이터 암호화(HTTPS / TLS 및 SHA-256)
  • 인증된 데이터 센터와 협력(예: ISO 27001)
  • 4성 등급의 "EuroCloud"에서 허가한 독립 기관의 인증 획득

장점

가동 중지와 계획되지 않은 유지보수는 화학 산업에서 일반적으로 발생하는 문제입니다. IIoT와 빅 데이터는 이러한 문제의 해결을 위한 새로운 가능성을 제시합니다. 엔드레스하우저는 화학 고객이 안전하고 간단하게 플랜트를 디지털화할 수 있도록 지원하는 다양한 솔루션을 개발해 왔습니다. 엔드레스하우저와 장기적인 파트너십을 맺으면 IIoT를 이용해 제조 프로세스를 개선하고 작업자 생산성을 높일 수 있습니다.

핵심 정보

30%

노후화되어 계획되지 않은 가동 중지로 이어질 수 있는 플랜트 내 설치 자산의 비율

핵심 정보

25,000 건

이용 가능한 상태 보고서

핵심 정보

0 시간

교체 계기의 자동 업데이트 덕분에 가능한 DCS/PLC의 프로그래밍 시간

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

화학 산업은 경쟁이 매우 치열합니다. 하지만 많은 플랜트 오퍼레이터들은 현장 계기가 제공하는 방대한 양의 데이터에 숨겨진 가치를 아직 충분히 활용하지 못하고 있습니다. 다양한 IIoT 어플리케이션과 알고리즘으로 구성된 엔드레스하우저의 Netilion 생태계를 통해 고객은 자동화 피라미드를 우회하여 현장 데이터를 실행 가능한 정보로 전환함으로써 효율성을 높일 수 있습니다.

  • 유지보수, 생산, 운영 및 공급망의 개선을 위해 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 설비에 관한 더욱 깊이 있는 정보 수집 가능
  • DCS를 변경할 필요 없이 간단한 플러그 앤 플레이 시스템에서 종단 장치를 통해 자동으로 디지털 트윈 생성
  • 태블릿이나 스마트폰을 사용해 원격으로 예기치 않은 계기 오류 해결

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요