UAE 푸자이라 LNG 터미널에서의 안전 제고
IL&FS는 “2017 올해의 안전 항구/터미널” 상을 수상했습니다.
아랍에미리트에 위치한 푸자이라는 328대의 탱크가 가동되고 있는 중동 지역 최대 규모의 저장설비(tank farm) 중 하나입니다. 이 곳은 광범위한 종류의 석유 제품을 취급하며 333 000 m3 이상의 수용 능력을 자랑합니다. IL&FS 그룹에 의해 건설되어 2014년에 운영에 돌입했으며, IL&FS는 숱한 인명 손실과 기업 이미지 저하, 금전적 손해를 초래하곤 하는 과충진(overfill)을 방지하기 위해 처음부터 대단히 엄격한 안전 기준을 적용했습니다.
이점
독립적이고 다양한 시스템을 활용해 생명, 환경 및 자산을 보호함으로써 발전소 안전 제고
인증된 첨단의 안전 시스템을 통해 최고의 안전 표준 준수
원격으로 자동화된 성능 검사(proof test)를 수행해 효율 향상
플랜트 전반의 퍼포먼스 및 생산성 향상 뿐만 아니라 보험료 절감
기업 이미지 제고를 통한 비즈니스 성장
도전 과제
포인트 레벨 스위치 ‘Liquiphant’는 처음부터 적용되었지만, 정기적인 성능 검사는 수동으로 실시되었습니다. 작업자가 탱크에 올라가 트랜스미터를 제거한 후 센서를 기름통에 넣어 경고 알림을 시뮬레이션해 보아야 했고, 이는 탱크 하나 당 4시간가량이 소요되었을 뿐 아니라 그 시간 동안은 탱크 작동이 불가했습니다. 이처럼 장시간이 소요되는 문제 외에도, 제어실의 제한된 공간과 기존 SCADA 시스템과의 통합 역시 문제였습니다.
엔드레스하우저의 솔루션
자동 과충진 방지 시스템인 AOPS가 도입되면서 이 같은 시간 소모적인 테스트는 과거의 일이 되었습니다. IEC 61511를 준수하는 SIL 등급의 솔루션은 API 2350에 따라 저장 탱크의 과충진을 감지하며, 이를 방지합니다. 독립적인 외부의 안전 검사 기관으로부터 SIL2/SIL3 등급 인증을 획득했을 뿐 아니라, 자동화된 성능 검사 기능은 센서, 로직 솔버(logic solver), 경고 장치에 대한 테스트 역시 수행합니다. 성능 검사의 결과는 저장되며 보고서의 형태로 인쇄 또한 가능합니다. 5분 이내에 16개 탱크에 대한 성능 검사가 가능해진 것입니다.