깨끗한 물, 위생 및 위생에 대한 접근성은 건강과 웰빙을 위한 인간의 가장 중요한 요구 사항입니다. 수십억 명의 사람들이 여전히 이러한 기본적인 서비스를 이용하지 못하고 있습니다. 유엔의 '지속 가능한 개발 목표'의 제6 목표는 모두를 위한 물과 위생의 가용성 및 지속 가능한 관리를 보장하는 것을 목표로 합니다. 엔드레스하우저는 전 세계 모든 고객에게 높은 수준의 규정 준수와 프로세스 효율성을 보장하는 포트폴리오를 제공함으로써 이 목표에 기여하고 있다는 사실에 자부심을 느낍니다.
핵심 정보
> 771
million people
do not have clean water close to home.
Source: World Health Organization and UNICEF Report 2021
엔드레스하우저는 프로세스 계기 및 자동화 분야의 전문 기업으로서 목표 6 '깨끗한 물과 위생'에 기여하는 것을 자랑스럽게 생각합니다.
식수 처리의 모든 프로세스 단계에서의 역량 강화
폐수 및 슬러지 처리의 모든 프로세스에 대한 역량 제공
엔드레스하우저는 프로세스 계기 및 자동화 분야의 전문 기업으로서 목표 6 '깨끗한 물과 위생'에 기여하는 것을 자랑스럽게 생각합니다.
Fotolia
인사이트
식수 안전 및 품질 보장
전 세계적으로 물 부족 현상이 심화되면서 식수 품질과 안전을 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 우물, 샘, 강에서 원수를 취수하는 것은 지역 물 균형에 돌이킬 수 없는 손상을 입히지 않도록 모니터링해야 합니다. 안전 기준이 그 어느 때보다 엄격해졌음에도 불구하고 미생물 오염은 음용 가능한 물을 만드는 데 복잡성을 더합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 측정, 분석 및 유지보수 솔루션은 모니터링 목표를 달성하고 물 생산, 처리 및 유통에서 고급 품질 관리를 용이하게 합니다. 전 세계 운영자에게 최적의 위험 관리와 수질 안전을 보장합니다.
혁신적인 계측, 분석 및 유지보수 솔루션으로 안전한 음용수 품질을 보장하는 방법을 알아보세요.
많은 국가에서 최대 60%의 상수도망 손실이 계속 발생하고 있습니다. 모든 가정에 식수가 공급되도록 하려면 열, 먼지 또는 극심한 기후 변화를 견딜 수 있고 직접 전원을 공급받거나 공급받지 않아도 작동할 수 있는 견고한 기기를 사용하여 네트워크에서 누수를 감지하는 것이 중요합니다.
분야별 전문성
뿐만 아니라, 최대 60%의 상수도망 손실을 경험하고 있습니다. 모든 가정에 식수가 공급되도록 하려면 열, 먼지 또는 극심한 기후 변동을 견딜 수 있고 직접 전력에 대한 접근 여부와 관계없이 작동할 수 있는 견고한 기기를 사용하여 네트워크의 누수 감지를 수행하는 것이 중요합니다
깨끗한 식수는 인류의 건강과 웰빙에 매우 중요합니다. 이 소중한 자원을 보호하기 위해 고객은 장기적인 프로젝트를 실행할 수 있는 신뢰할 수 있는 파트너가 필요합니다. 70년의 업계 경험을 가진 엔드레스하우저와 함께라면 유엔의 지속 가능한 개발 목표(SDG)를 달성하기 위해 우리 모두의 역할을 다할 수 있습니다.
BWT supplies complete skids for ultra-pure water treatment along with online documentation for the components installed in the skid. Netilion sends the necessary files to the BWT portal.
핵심 포인트
엔드레스하우저의 지원 방식
측정 기술과 자동화 솔루션은 엔드레스하우저의 일상적인 비즈니스입니다. 엔드레스하우저의 업계 전문가들은 물과 폐수 프로세스에 대해 잘 알고 있으며, 기업이 고유한 과제를 극복할 수 있도록 지원합니다. 고객과의 협력을 통해 전 세계 물 문제를 지속 가능하게 해결하는 제품, 서비스 및 솔루션을 제공합니다.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.