안전 계장 시스템(SIS) 보증 검사는 전 세계 화학 업계의 주요 과제입니다. 이 시스템은 규정 준수나 성능 향상을 위해 점점 보편화되고 있으며 표준과 프로세스에 따라 조정하기 위해 정기적인 테스트가 필요합니다. 치열한 경쟁과 마진 감소에 직면한 플랜트 오퍼레이터들은 테스트 방법을 최적화해 가동 중지를 최소화하는 방법을 강구해야 하며, 이를 위해서는 완전하고 광범위한 진단 범위가 필요합니다.
핵심 정보
15%
화학 플랜트에 적용된 측정 기술 중 프로세스 제어 안전 장비가 차지하는 비중
최소한의 노력으로 플랜트 안전성 및 가용성 극대화

프로세스 및 계기 진단
미발견 계기 오류는 안전 계장 시스템의 가동 중지 확률을 높입니다. 안전을 보장하고 가동 중지를 방지하려면 신뢰할 수 있고 정확한 진단이 필요합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 하트비트 자가 진단 기술은 계기 오류를 적시에 정확하게 진단하고, 엔드레스하우저의 스마트 계기는 최대 98%의 진단 범위로 백그라운드에서 80개 이상의 내부 진단 조치를 수행합니다. 또한 투명하고 표준화된 진단 메시지를 제공하는 Netilion Health 앱을 통해 결과를 편리하게 모니터링할 수 있습니다.
- 프로세스 중단을 최소화하면서 안전한 프로세스 보장
- 스마트한 데이터와 진단을 통한 비용 효율적인 유지보수
- 적재적소에서 비용 효율적인 유지보수 작업 수행 가능

검증 문서화
계기 검증은 설비의 정상적인 작동을 보장하기 위한 중요한 활동이지만, 검증을 수행하는 과정에서 프로세스 중단을 최소화해야만 합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 하트비트 기술을 사용하면 언제든지 계기 검증을 수행할 수 있습니다. 자동으로 생성되는 검증 프로토콜이 정확한 결과를 보장하고 안전 규정에서 요구하는 증거를 제공합니다. 또한 엔드레스하우저는 검사 전반에 걸쳐 단계별로 사용자를 안내하는 마법사식 SIL 보증 검사 절차를 제공합니다.
- 정확하고 명확한 검증 결과 문서화
- 계획된 가동 중지 기간 중 검증 작업 최소화
- SIS 보증 검사 계획의 유연성 향상

스마트 모니터링
지속적으로 프로세스 안전성을 보장하려면 정기적인 보증 검사가 필요하지만, 이는 시스템 가용성을 저하시킵니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 하트비트 기술을 통해 상세한 계기 및 프로세스 데이터를 제공하여 트렌드 파악과 예측 유지보수 작업을 지원합니다. 고객은 안전성을 저해하지 않으면서 유지보수 작업을 최적화하고 보증 검사 주기를 연장할 수 있습니다.
- 실시간 데이터에 기반한 예측 유지보수 구현
- 프로세스 및 유지보수 최적화
- 보증 검사 주기의 연장을 통한 시스템 가용성 향상

SIL 보증 검사의 아웃소싱
화학 산업 규정은 안전 계장 시스템의 정기적인 보증 검사와 문서화를 요구하여 가동 중지와 프로세스 중단뿐만 아니라 플랜트 인력 가용성, 인증 및 교육 요구사항 측면에서 플랜트 운영에 대한 부담을 가중시킵니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 SIL 보증 검사 서비스를 이용하면 현장 검사에서 보증 검사와 문서화에 이르는 모든 과정을 신뢰할 수 있는 파트너에게 아웃소싱할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 인증된 기능 안전 전문가는 간단한 루프 검사에서 복잡한 어플리케이션의 맞춤형 검사에 이르기까지 모든 검사를 수행할 수 있습니다.
- 위험 및 오류 감지를 통한 플랜트 안전성 향상
- 예방 점검을 통해 계획되지 않은 가동 중지 최소화
- 안전 기준 및 규정 준수 보장
장점
안전에 관한 화학 플랜트 오퍼레이터의 책임은 막중합니다. 하트비트 기술을 이용하면 최소한의 노력으로 가용성 저하 없이 플랜트 안전성을 극대화할 수 있습니다. 다양한 엔드레스하우저 계기에 통합되어 있는 이 기술은 필요할 때 시스템을 올바르게 정비하고 유지보수할 수 있도록 명확하고 표준화된 진단 알림과 모니터링 데이터를 제공합니다.
핵심 정보
31
안전 문제 논의를 위해 안전 대사(Safety Ambassador) 제도를 운영 중인 국가 수
핵심 정보
100+
어플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 제공하는 SIL 인증 계기 수
핵심 정보
1,000 만 대
지난 65년 동안 안전 관련 어플리케이션에 설치한 계기 수
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 SIS 보증 검사를 최적화하는 지능형 하트비트 기술(Heartbeat Technology)과 엄격한 SIS 보증 검사 서비스를 제공하여 프로세스 중단을 최소화하면서 플랜트 안전성을 높입니다.
- 진단 범위가 최대 98%에 이르는 영구적인 프로세스 및 계기 진단
- 정확한 지침이 명시된 표준화된 진단 메시지
- 푸시 버튼을 통해 프로세스 중단 없이 검증
- 자동으로 생성되는 명확한 검증 프로토콜
- 위험한 미발견 오류를 찾아내는 마법사 지원 보증 검사 절차를 통한 SIL 검증감지되지 않은 위험한 오류에 대해 사전 감지가 가능한 SIL 검증