오늘날 폐수 처리장들은 클라우드 기반 지원 플랫폼을 통해 CA80 분석기를 시험하고 있습니다.
Smart Support Connect 서비스의 도입으로 폐수 처리장의 습식 화학 분석계의 운영 및 유지보수와 관련된 수작업을 최소화하고 시간 및 비용을 절감할 수 있게 되었습니다. 이와 관련하여 엔드레스하우저는 독일의 폐수 관리 업체Emschergenossenschaft/Lippenverband(EGLV) 및 캐나다 킨카딘(Kincardine)의 시영 폐수 처리 업체를 포함한 폐수 처리 업계의 다양한 기업과 협력하고 있습니다.
엔드레스하우저는 “Industry 4.0”의 원칙에 따라 유지보수 및 수리 작업과 관련된 노력을 최소화할 수 있는 혁신적인 웹 기반 정비 및 유지보수 도구를 개발하고 있습니다.
Dirk Desinger, Technical Services business division
wastewater department, Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV)
More services should go in this direction.
Shamus Anderson
Municipality of Kincardine
도전 과제
폐수 처리장의 분석계에 대한 오류 진단 및 시정은 광범위한 전문성을 요구하는 경우가 종종 발생하고 처리장이 외딴 지역에 위치하는 경우가 많기 때문에 매우 복잡할 수 있습니다.
엔드레스하우저의 솔루션
As part of a joint «Water management 4.0» project, Endress+Hauser developed a measuring station for sample filtration comprising a CA80PH orthophosphate analyzer and CAT820 sample preparation system. An edge device was used to connect it to the Endress+Hauser Netilion IIoT platform over the mobile network for remote support.
In order to minimize the effort associated with maintenance and repair work, Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV) in Germany collaborated with Endress+Hauser to install a measuring station for their aeration basin.