전 세계의 에너지 수요가 증가하는 가운데 업계의 신규 채용 수는 꾸준히 감소해왔지만, 최근까지는 관리 가능한 수준이었습니다. 그러나 지난 10년간 엔지니어와 숙련 인력의 부족 현상이 심각한 수준에 이르렀습니다. 이러한 상황은 주로 전 세계의 수요 증가와 업계 인력의 상당수가 빠르게 퇴직 연령에 접근하고 있다는 사실에 기인합니다. 인력 부족 현상은 발전 플랜트의 모든 전문가 레벨에서 나타나고 있습니다.
핵심 정보
50%
일정 초과
완료된 EPC 프로젝트의 평균 추정치.
글로벌-로컬 프로젝트의 간소화 과제
EPC 프로젝트는 점점 국제화되어가고 있습니다. 사업주와 계약자는 상주하고 있지 않은 국가나 멀리 떨어진 지역에서 발전 프로젝트를 수행해야 하는 상황에 처해 있습니다. 조달은 국제적으로 수행되는 반면, 프로젝트는 국가별 규정과 다양한 환경 요건을 준수해야 합니다. 글로벌 조직에는 조직마다 고유한 복잡성이 있으며, 단순성을 달성하는 것이 비용 절감의 핵심입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 신뢰할 수 있는 글로벌 파트너로, 고객과 고객의 프로젝트 가까이에서 고객을 지원합니다. 발전 플랜트의 유형과 상관없이 엔드레스하우저는 단일 계약으로 필요한 모든 현장 계기와 서비스를 제공합니다. 엔드레스하우저는 고객의 주요 계기 공급업체로서 광범위한 제품 포트폴리오를 갖추고 있을 뿐만 아니라 개별 프로젝트에 따라 맞춤형 솔루션도 제공합니다. 또한 사양 추천에서 현지 언어로의 문서화에 이르기까지 모든 것을 처리합니다.
- 단일 파트너가 국내와 국외에서 필요한 모든 계기 및 전문 서비스 제공
- 모든 발전 플랜트 프로세스를 정확하게 제어하는 완전한 지능형 계기 제품군
- 자동 규정 및 환경 요건 준수를 지원하는 맞춤형 솔루션 및 문서화
기술 격차 극복을 위한 전문 인력 및 제품 확보
발전 플랜트를 건설한 후에는 플랜트를 운영하고 유지보수하기 위한 전문 인력과 제품을 확보해야 합니다. 사내에서 적합한 직원을 찾기는 쉽지 않으며, 이러한 전문 인력의 수는 한정되어 있기 때문에 현지에서 채용하는 것도 어려울 수 있습니다. 유지보수 서비스를 아웃소싱하는 것이 유리할 수도 있지만, 은퇴 인력의 대체자가 없어 지식이 손실되고 현장 전담 전문가가 부족하게 되는 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 아웃소싱하기로 결정한 고객을 위해 숙련된 서비스 엔지니어로 구성된 국제 네트워크를 통해 장기적인 지원을 제공하고 있습니다. 이들 계기 전문가들은 발전 플랜트 위치와 상관없이 고객이 필요로 하는 수준의 서비스를 제공할 수 있습니다. 아웃소싱하지 않고 사내에서 해결하기로 결정한 고객에게는 시운전과 교체가 간편한 지능형 장비 제품군을 통해 고객을 지원하고 있습니다. 엔드레스하우저는 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 고급 프로세스 진단을 지원하는 편리한 센서를 제공합니다.
- 숙련된 엔지니어로 구성된 글로벌 서비스 및 유지보수 네트워크
- 최소한의 현장 전문성만을 요구하는 지능형 계기
- 손쉬운 문제 해결을 돕는 계기의 안내 문구
장점
엔드레스하우저는 단순히 애플리케이션 노하우만 제공하는 것이 아니라 고객이 믿고 신뢰할 수 있는 융통성 있는 파트너가 되어 드립니다. 엔드레스하우저는 글로벌 기업이지만 고객이 필요로 하는 곳이라면 어디든지 현지에서 서비스를 제공할 수 있어야 한다고 믿습니다. 엔드레스하우저는 고객 프로젝트의 복잡성을 단순화하고 부담을 완화해 고객이 최우선 과제에 자원을 집중할 수 있도록 돕습니다.
핵심 정보
> 65년
프로세스 자동화 업계에서 경험을 쌓은 기간
핵심 정보
> 14,000명
프로세스 자동화 업계에서 경험을 쌓은 기간
핵심 정보
> 200개 국가
회사 소유의 세일즈 센터와 대리점이 상주하고 있는 국가 수
포트폴리오를 확인해보십시오!
국내든 국제든 상관없이 엔드레스하우저는 고객의 발전 플랜트 및/또는 열 폐기물 처리 프로세스를 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 엔드레스하우저는 발전 플랜트 사업자, 플랜트 시공업체, 패키지 공급업체, 장비 공급업체, EPC 등 생산성과 성능 향상을 필요로 하는 곳이라면 어디든지 달려가 프로젝트의 복잡성을 최소화하도록 돕습니다. 발전 플랜트 유형(복합 사이클 가스 터빈, 폐기물 에너지, 바이오매스, 수력, 가스 엔진, 원자력, 석탄 등)에 상관없이 엔드레스하우저는 다음과 같은 서비스를 제공합니다.
- 모든 현장 계기의 관리
- 계기 서비스: 엔지니어링/재엔지니어링, 설치, 시운전, 유지보수 및 프로세스 최적화
- 교육 및 기타 서비스(현지 당국에서 사용 승인 획득)
- 현지 언어로 문서화