산소 및 영양염류의 향상된 측정 기술을 통해 폭기 폐수 처리 프로세스를 최적화하고 규제를 준수합니다.
폐수 플랜트 사업자가 직면한 여러 과제 중 하나는 규제가 점점 엄격해지는 가운데 폐수 처리 비용의 효율성까지 고려해야 한다는 것입니다. 비용 발생의 주요 요인 중 하나는 에너지 소비입니다. 폐수 처리 플랜트에서는 총 에너지 수요의 약 60%가 폭기에 사용됩니다. 많은 플랜트에서는 이미 온라인 산소 및 영양염류 측정을 통해 배출구 한계를 크게 개선하고 최대 30%의 에너지를 절약했습니다.
핵심 정보
Up to 30%
of the energy costs
in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.
프로세스 개요
폭기 폐수 처리 프로세스에 대한 더 자세한 내용 알아보기
인사이트
보다 간단해진 폭기조 모니터링
신뢰할 수 있는 폭기 프로세스란 산소, pH, 온도, 부유물질 등과 같은 환경 관련 파라미터를 정확하게 모니터링함으로써 박테리아 프로세스를 최적화하는 것입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 완전하게 통합된 폐수처리 모니터링 솔루션은 폭기조 프로세스의 측정 포인트에서 요구되는 복잡한 분석 절차를 간소화함으로써 보다 믿을 수 있고 효율적인 플랜트 관리를 가능케 합니다.
손쉽게 가능한 모니터링 시스템의 유지보수 및 캘리브레이션
다변수 트랜스미터를 통해 유사하거나 다른 파라미터에 대해 최대 8개까지 관리 가능
개방형 통신 인터페이스를 통한 시스템 통합 및 원활한 운영
인사이트
암모늄 레벨의 감소
질소 제거의 첫 번째 단계인 질화는 암모늄 레벨의 감소에 대한 정밀한 모니터링을 필요로 합니다. 이러한 종류의 수질 분석은 종종 측정을 위해 추가적인 물질을 통합해야 하기 때문에 상당한 비용이 소요될 수 있습니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 질화의 전 과정에 걸쳐 암모늄 농도를 측정하여 신뢰할 수 있는 측정값을 제공하며, 담당자는 암모늄 레벨에 이상이 있을 시 이를 조기에 발견하고 대응할 수 있습니다.
반복성이 우수한 신뢰할 수 있는 센서의 통합
손쉬운 작동이 가능한 계기를 통한 모니터링
유지 보수 및 소모품 구매 비용 감소로 수명 주기 비용 최적화
인사이트
정확한 용존산소 레벨 측정
용존산소 레벨을 일정한 수준으로 유지하고 지속적으로 모니터링하는 것은 신뢰할 수 있는 폭기 프로세스를 위해 필수적이지만, 수처리 플랜트에서 상당한 비용을 소요하는 일입니다. 플랜트 담당자는 빠른 응답시간과 계기의 낮은 유지보수 비용을 기대합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 용존산소 모니터링 솔루션은 고객 여러분의 요구사항에 융통성있게 대처하며, 신뢰할 수 있는 정확한 측정값을 신속하게 전달합니다.
엔드레스하우저는 측정 원리와 포트폴리오 측면에서 다양하고 광범위한 계측 기기를 제공하고 있습니다. 최첨단 디지털 기술을 통해 복잡한 처리 프로세스도 정확하고 안정적으로 모니터링할 수 있어 효율을 높이고 비용을 줄일 수 있습니다. 또한 엔드레스하우저의 서비스 엔지니어가 플랜트 수명 주기 전체에 걸쳐 추적 가능하고 공인된 교정과 현장 감사를 포함한 종합적인 서비스를 통해 고객을 지원합니다.
핵심 정보
30%
엔드레스하우저의 폭기 제어 솔루션을 통해 가능한 에너지 비용 절감 효과
핵심 정보
7,000+
특허 및 특허 출원 건수
핵심 정보
1,000만
전 세계에 설치된 기기 수
사례 연구
고객의 성공 사례 알아보기
Quality & Compliance
안전하고 효율적인 폭기 제어
처리부하에 따른 폭기 제어와 함께 용존산소 및 암모늄, 질산염의 혼합물에 대한 측정은 플랜트의 성능을 개선하는 데 효과적입니다.
성공 사례
유제품 생산공장 폐수처리 공정의 효율화
높은 유기물 부하의 폐수가 발생하는 유제품 생산공장에 매우 효율적인 폐수 처리공법으로, Oxymax COS61D는 폭기시스템의 최적화를 가능케 합니다.
Quality & Compliance
Controlled by Liquiline Control
Liquiline Control regulates nitrification and denitrification in the Stadtlohn wastewater treatment plant. The control system ensures compliance with limit values and optimized energy usage.
신뢰할 수 있는 생물학적 프로세스를 구축하려면 박테리아를 위한 최상의 환경을 조성해야 합니다. 중요 파라미터로는 용존산소, pH 및 온도와 유역에서의 박테리아 농도를 나타내는 부유 물질이 있습니다. 산소, 암모늄 및 질산염을 기반으로 박테리아 프로세스를 모니터링하면 엄격한 규제를 준수하는 동시에 에너지 소비를 최적화할 수 있습니다.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.